结果:找到"嘉立创 下单",相关内容1000条
  • 关于预览不显示孔的问题的解决办法,嘉立创问题反馈
  • 在gerber的钻孔文件中,发现若存在注释符号分号";"时,平台预览的孔将是实心的,删除注释部分后预览就正常示例:M48;Layer_Color=9474304;FILE_FORMAT=4:4METRIC,LZ;TYPE=PLATEDT1F00S00C0.3000T2F00S00C0.5000T3F00S00C0.8000T5F00S00C1.3000;TYPE=NON_PLATEDT6F00S00C2.5000T7F00S00C4.0000%T01X00015Y00061273....若将;及其行内容删除后,预览正常在allegro输出的gerber中,并不能正常读取椭圆孔rou文件,预览...
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 助手 发帖人:口服625 发帖时间:2023-06-03 15:04:00
  • 关于嘉立创下单助手的点建议
  • 能否把待发货的进度跟踪用列表方式或者视图方式列出来,不然下单多了想看进度,想看哪个先到,需要逐个去点查看,很耽误效率。
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 助手,建议 发帖人:旺旺爱 发帖时间:2022-09-23 11:32:00
  • 层自动命名模块检测未通过
  • 主要希望解决两个下单中的问题。一、“解析失败原因:审核失败失败原因:层自动命名模块检测未通过。”现在正规一点(复杂)的工程文件上传总是解析失败,原来很少会有这个问题出现。请改进。二、新版本的助手显示有问题。显示不正常,像隔着一块毛玻璃。打开和关闭硬件加速都一样有问题。请解决!!!
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 助手 V3.4.5 BUG! 发帖人:摩羯星计划 发帖时间:2021-11-05 15:04:00
  • 建议嘉立创下单助手PCB仿真大图窗口增大
  • 建议已发货订单PCB仿真图框加大(如图)最好可以全屏查看或者输出PCB仿真PCB或者图片这样可以很方便做反馈给生产人员如果可以,是否考虑在查看高清仿真大图同时切换查看原始gerber文件(就像刚开始下单时的那种支持按层查看)?期待回复
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 助手 发帖人:Alexcsc 发帖时间:2021-03-16 12:01:00
  • 希望“嘉立创下单助手”增加网络设置选项,方便使用HTTP代理的用户登陆!
  • 希望“嘉立创下单助手”增加网络设置选项,方便使用HTTP代理的用户登陆!我的网络环境是通过HTTP代理服务器方式访问互联网的。使用嘉立创下单助手无法登陆,只能使用网页版的下单页面。下单助手使用起来比网页版的下单页面方便直观很多。希望能支持HTTP代理方式登陆下单助手。
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 助手,建议。 发帖人:小小小小 发帖时间:2019-10-11 12:26:00
  • 嘉立创下单助手V3.3.4又卡住了~
  • 如题,嘉立创下单助手V3.3.4又卡住了,一直显示“正在加载中”~以为是网速问题,可是打开网页飞快得很~分别再用网页版和手机版试了,也是显示“正在加载中...“,估计是PCB下单系统挂了~
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 助手卡住 发帖人:深圳阿愚 发帖时间:2019-10-08 17:41:00
  • 嘉立创PC端下单助手3.3.3版本发布-修改已知bug,改善使用体验
  • 嘉立创PC端下单助手3.3.3版,发布更新内容1.主窗口页面增加页面内搜索功能2.登录窗口、主窗口增加当前版本显示3.登录窗口完善登录异常提示信息4.完善实物仿真图渲染逻辑5.Gerber组件完善返回顶层/底层图接口6.SMT组件完善返回顶层/底层贴片图接口7.Gerber组件、SMT组件支持多线程下载,最大下载线程数由组件初始化参数设置8.更新底层库9.更新Winrar安装包下载地址:http://download.sz-jlc.com/jlchelper/release/3.3.3/JLCPcAssit_setup_3.3.3.zip
  • 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 助手 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2019-08-15 17:58:00
  • 嘉立创下单的方式将发生巨变,大家先行讨论!
  • 新的下单方式,是先上传文件解析,然后下单直接付款,不用等我们审!此功能正在开发中,欢迎大家补充如下图(下图为PS原型图):新的下单体验全是用嘉立创下单小助手,网站版将不支持新的下单流程,是一个全新的体验:1)98%先上传文件解析成功2)下单的时候,点中你可能要下单的文件则出来你的原图,核对一下是不是你要下单的文件,有没有发错,放大缩小,对照图下单,解决经常发错版本的问题3)当然你也可上传文件,解析一下初步检查一下是不是有问题,想起来什么时候下单都可以,那怕是后面用移动端下单
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 小助手 发帖人:limeng 发帖时间:2017-11-06 09:47:00
  • 关于嘉立创下PCB订单提供快捷下单意见收集
  • 最近我们收到很多客户反馈,下单的时候太繁琐,需要选择的东西太多了。对此嘉立创希望能提供一种更快,更快捷的下单方式让大家可以快速,快捷的下PCB订单。对此我们打算寻找一种新的可以便捷下单方式,下面贴出来方便大家讨论一下。1.首先下单界面可以直接选择使用常用工艺模版下单。或者前去新增常用工艺模版2.工艺模版设置界面,可以设置常用模版3.如果选择常用模版下单,如果您选择了的工艺将不会再让你选择。只需要选择你未初始化的工艺选项即可。然后确认下订单,就可以快速下单了
  • 所属专栏: 文化建设 标签: 快捷 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2017-09-12 16:50:00
  • 嘉立创PCB下单流程大改,讨论进行时!
  • 此流程只支持样板,暂不支持小批量原流程如下:输入大小及数量------->输入工艺------>保存及计算价格,--------->上传文件--------->嘉立创审核订单(时间不确定,导致不能一次性完成)---------->客户付款流程总结是:客户下单------->嘉立创审单------------->客付款,优点:适合所有的订单,所有的订单确认好都是最终价格缺点:不能随时下单,如晚上下单则没人审核,必须上班之后审垓效率低白天有人审核,又多了一个等的流程,这个等时间也是不确定,快则一分钟,慢则半个小时新的流程:输入大小及数量--------&...
  • 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2017-09-09 18:44:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: